结果:找到"800G AI",相关内容33条
- AI数据中心架构升级引发800G光模块需求激增
- 800G光模块需求的激增直接反映了对人工智能驱动应用不断升级的需求。随着数字环境的不断发展,对更快、更高效的数据传输的需求变得势在必行。800G光模块的部署,加上向2层叶脊架构的过渡,反映了满足现代计算需求的战略举措。为什么需要800G光模块?800G光模块需求的激增与数据中心网络架构的变化密切相关。传统的三层架构(包括接入层、聚合层和核心层)多年来一直是标准。随着AI技术规模和东西向流量的不断扩大,数据中心网络架构也在不断演进。在传统的三层拓扑中,服务器之间的数据交换需要经过接入交换机、汇聚交换机和核心交换机,这给汇聚交换机和核心交换机带来了巨大的压力。如果按照传统的三层拓扑,服务器集群规...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G光模块 AI数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-05 17:36:00
- AI算力应用中的光模块产品
- 以ChatGPT为代表的AI大模型应用普及将推动算力需求快速增长,服务器产业链是其中重要的受益环节之一,AI计算的普及将推动服务器产业链光模块向800G升级提速。算力网络驱动下光模块市场需求预测光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件。100G和400G是主流产品,800G过去主要用在超算等领域。据LightCounting预计,2023年800G全球普及率仅0.62%。而以ChatGPT为代表的AI大模型,对数据中心内外的数据流量都提出了新要求,有望推动光模块加速向800G升级。800G光模块将从2025年底开始主导光模块市场。根据LightCounting的数据,2016年至...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI算力 光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-01-02 16:03:00
- 800G技术重新定义网络格局
- 第一批带有800G端口的交换机已上市,因此服务提供商已经可以继续评估机会并规划部署。800G客户端光模块已经推出,支持两个400GE连接或八个100GE连接,并且随着标准的发展,将推出800GE版本。400G的技术发展正在简化向800G的转变,从而实现使用双密度光模块和分支的连接方案。800G交换机端口、光模块和DAC的推出为服务提供商提供了一个重要的机会,无需等待800GE标准即可升级网络性能。IEEE802.3df800G和1.6T工作组的工作以及行业技术的发展将确保未来升级的强大路线图。400G的快速部署表明业界可以快速提供最新的解决方案,并且随着服务提供商扩建和升级其数据中心,它已准...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-27 17:41:00
- 800GAI互连应用产品组合方案
- 11月,易飞扬发布营销报告,阐明Al应用的兴起与普及将驱动数据中心网络架构变革,从而促进数据中心基础设施投资增长,进而带动了400G/800G光模块市场的增长。目前多款800G交换机芯片已发布,800G光模块也逐步开始规模部署。那么该如何通过选择合适的光器件、线缆并考虑带宽、距离和成本等因素,让数据中心可以为800G速率的无缝操作提供必要的连接和支持。AI以并行计算为主,接下来,本文将介绍800G数据中心的DAC、AOC和光模块的并行布线解决方案。800G数据中心DAC和AOC解决方案在超短距离应用中,一般首选DAC和AOC,它们的模块与线缆直接连接在一起,安装方便,成本比光模块方案较低。其...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G AI 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-10 15:44:00
- PAM4与硅光技术塑造800G创新
- 800G技术的发展,PAM4与硅光技术起到了推动作用。这两项技术在实现更高带宽、更快数据传输速度和更高密度的网络通信中发挥了至关重要的作用。本文将深入探讨这两项关键技术,以及它们如何共同推动了800G技术的快速发展。PAM4调制已被证明是一种非常经济高效的方法,可以在不增加波特率的情况下将单通道的有效数据速率加倍。前几代技术使用不归零(NRZ)调制,它有两个信号电平,每个符号代表一位数据(0或1)。而PAM4有四个信号电平,每个符号代表两位数据(00、01、11或10)。但是PAM4的缺点是对噪声的敏感性增加,这意味着需要通过使用FEC和均衡来提高信号鲁棒性,而在较低速度下则不需要这些技术。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G PAM4 硅光 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-02 14:27:00
- 800GOSFPSR8:数据中心的高速传输与节能解决方案
- 800GOSFPSR8光收发模块是一款非常重要的网络通信组件,它可以将数据从一个网络节点传输到另一个网络节点。下面是关于这款光收发模块的详细知识,包括其简介、技术原理、特性、应用场景和优势。800GOSFPSR8光收发模块简介800GOSFPSR8光收发模块是一种可热插拔的光纤收发器模块,它被设计用于数据中心800GSR8以太网链路。该模块采用了最新的100GPAM4和VCSEL技术,可以实现100m以内的800G数据互连。这种模块的出现,使得数据中心在进行高速数据传输时,可以实现更高效、更可靠的数据传输。技术原理100GPAM4技术100GPAM4技术是一种调制技术,它是将数据以脉冲的形式...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G OSFP SR8 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-10-19 16:04:00
- 从理论到实践:硅光800GQSFP-DDDR8/DR8+/DR8++的实际应用与优势
- 近日,易飞扬推出800GQSFP-DDDR8/DR8+/DR8++硅光模块,这是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块,基于硅光技术,适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用QSFP-DD封装,符合QSFP-DDMSA和800G以太网标准,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。下面是该模块的详细技术参数、特点和优势、应用场景以及应用案例介绍。技术参数速率:850Gbps通道数:8通道封装形式:QSFP-DD激光器:1310nmCW激光器符合标准:QSFP-DDMSA和800G以太网标准传输距离:DR8500m/DR8+2km/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G QSFP-DD DR8 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-09-22 16:06:00
- 揭秘800GOSFPVR8模块技术与多领域应用
- 引言随着网络技术的不断发展,数据传输速率和传输距离的需求也在不断增加。800GOSFPVR8模块作为一种新型的高速光模块,采用OSFP可热插拔封装的8通道全双工收发一体模块,具有高性能、高可靠性、高扩展性等优点,适用于大规模数据中心和云计算网络等领域。本文将详细介绍800GOSFPVR8模块的技术特点、应用场景和优势,为相关领域的技术人员和用户提供参考。800GOSFPVR8模块的技术特点8通道850nmVCSEL和PIN800GOSFPVR8模块采用8通道850nmVCSEL发射器和PIN接收器,实现高速光信号的发射和接收。VCSEL是一种垂直腔面发射的激光器,具有低功耗、高效率、低噪声等...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G OSFP VR8 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-09-15 15:56:00
- 【实验教程11】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI语音系统架构
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列AI语音系统架构AI语音识别系统的系统架构如图1.0.1所示。图1.0.1AI语音系统结构用户通过语音采集板卡采集到在驻极体端的语音,通过I2S接口传送到CC3200,CC3200通过wifi把采集到的语音信号发送给服务器,服务器再使用百度AI语音识别的API把语音信号传送到百度AI的服务器上;当语音识别成功后,百度AI返回识别后的字符串给到服务器,服务器又再一次通过wifi把识别到的字符串回传给CC3200,CC3200把收到的字符串,通过12864液晶屏显示出来。文件下载请点击:【1】AI语音系统架构.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,AI语音系统架构,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-11 11:18:00
- 800G相干与PAM4光模块设想架构
- 随着400G光模块的投入使用,数据中心的互连也逐渐向800G以太网发展,800G以太网将成为继400G网络之后的又一大热点。但是,800G以太网是全新的技术,依据现有规范,已出现基于相干和PAM4技术的设想架构,正处于测试和完善阶段,其大规模的部署还有很长一段路要走。800G以太网和光模块标准目前,IEEE还没有制定800G以太网的标准,但以太网技术联盟(ETC)已经在2020年4月制定了用于800G以太网的800GBASE-R规范。ETC宣称该规范尽可能地利用400GbE的标准来建立一个800GbEMAC和PCS规范,并降低用户在以太网端口上实现多速率的成本。800GBASE-R规范采用的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-10-23 11:44:00
返回